This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:LSDK 05.02.00.02的演示可视化工具问题

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1222422/awrl6432-question-of-the-demo-visualizer-of-lsdk-05-02-00-02

器件型号:AWRL6432

从 MMWAVE_L_SDK_05_02_00_02、执行可视化工具(MMWAVE_L_SDK_05_02_00_02\tools\visualizer\Low_power_visualizer_5.2.0.2)、

出现以下消息、并且未显示任何 GUI 窗口。

您能否介绍如何运行可视化工具 GUI 以进行 MMWAVE_L_SDK_05_02_00_02的 OOB 演示

此致、

海登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayden、  

    新的可视化工具在您的浏览器中运行。  默认情况下、似乎正在寻找"Chrome"浏览器。 您的机器上是否安装了 Chrome?

    如果您 无法安装 Chrome、则可以尝试复制您在 Microsoft Edge 中发布的屏幕截图中提到的 URL。 我已经做了一些测试,我的终端,可视化工具似乎也在 Edge 工作。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    安装 Chrome 浏览器后、我检查了 GUI 弹出窗口。

    谢谢你。

    此致、

    海登