您好!
有人能回答以下问题吗?
Q1)我将在80% RH @ 10C 下使用 HDC2022、并尝试按如下方式估算一年的误差、请确认? 我的应用要求 误差应低于5% RH。
HDC2022最坏情况误差= 2%(<80% RH 时的精度)+ 1%(迟滞)+ 0.25%(1年漂移)=3.25% RH
Q2)我阅读其中一个帖子的 HDC2022的长期漂移为0.25% RH 正侧(+0.25% RH /年)、是这样吗?
Q3)数据表具有典型规格、即 LTD、迟滞、精度等、近似的最大数值是多少?
Q4) 是否有任何方法可以通过对传感器施加热应力来测量我的应用(测试装置)的 LTD?