This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2022:如何估算 HDC2022 1年的误差?

Guru**** 1133870 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1220923/hdc2022-how-to-estimate-the-error-of-hdc2022-for-1-year

器件型号:HDC2022

您好!

有人能回答以下问题吗?

Q1)我将在80% RH @ 10C 下使用 HDC2022、并尝试按如下方式估算一年的误差、请确认? 我的应用要求 误差应低于5% RH。

HDC2022最坏情况误差= 2%(<80% RH 时的精度)+ 1%(迟滞)+ 0.25%(1年漂移)=3.25% RH

Q2)我阅读其中一个帖子的 HDC2022的长期漂移为0.25% RH 正侧(+0.25% RH /年)、是这样吗?  

Q3)数据表具有典型规格、即 LTD、迟滞、精度等、近似的最大数值是多少?

Q4) 是否有任何方法可以通过对传感器施加热应力来测量我的应用(测试装置)的 LTD?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Veera

    是的、这是应用的最坏情况误差。

    2.可以是+/- 0.25% RH/年、如数据表中所列。

    3.最大 LTD 取决于设备的使用方式-将其置于恶劣环境中会以更快的速度损害 LTD。  最高湿度精度为+/-3%、最高温度精度为+/-.4C。

    4.您可以考虑使用阿累尼乌斯方程来评估不同应力条件下的器件。

    此致、

    Rooshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rooshi。

    关于问题4、对于"某些应力条件"、您是否有任何支持文档或研究文件(如"X" LTD)、以便我们得出预期的漂移值。 我们只有水雾或喷雾、用于升温环境湿度(无化学品)。

    我将使用 CM10 -冷镜湿度计(露水+温度)来校准 HDC2022、尤其是 LTD、您认为这是不错的选择吗? 如果不能、请推荐具有高可重复性的高精度精密度参考传感器?

    参考传感器(CM10)具有+/-1.8%RH 的一些不确定性、HDC2022的不确定性是多少?

    关于加热器的使用、我找到了一个有关 HDC3的文档。 我希望 HDC2xxx 也是如此。  以获得正确的偏移值、多长或什么温度。 我们需要升高裸片温度?  

    https://www.ti.com/lit/ug/snau265b/snau265b.pdf#page=15&zoom=100,0,70

     

    此致、

    Veera Pusala.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Veera

    1.请查看此文档: https://www.ti.com/lit/an/snaa353a/snaa353a.pdf?ts=1682622566990。 请告诉我这是否有帮助。 有关可能影响漂移的化学品列表、请查看此用户指南: https://www.ti.com/lit/ug/snau250/snau250.pdf?ts=1682622961335&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FHDC2022%253FkeyMatch%253DHDC2022%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253DGPN-ALT。 

    2、我不熟悉 CM10,我们使用 Rotronic HF532 ,所以我建议使用该装置;然而,我相信 CM10会起作用。

    3、看一下 CM10的数据手册、我看不出它在哪里提到了不确定性。 HDC2022的不确定性为典型精度为+/-2C、最大精度为+/-3C。

    4.有关 HDC2022加热器的信息、可在本回复开头链接的用户指南中找到。 为了获得正确的偏移值、请查看之前提到的此 E2E 博文: https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1221045/hdc2010-applying-offset-error-correction-mentioned-in-hdc3-silicon-users-guide。 

    此致、

    Rooshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rooshi:

    我已经详细介绍了规范。  Rotronic HF532的相似之处在于器件的漂移为~1% RH。  您如何使用 HF532探头验证 HDC2022漂移? 您是否对 HDC2022进行了热应力并根据"阿累尼乌斯方程"得出了一些数字?  您能否解释一下您是如何进行该测量的?  如果您有任何文档、请与我们分享?

    我正在尝试根据我的环境测试条件估算 HDC2022总误差。

    此致、

    Veera Pusala.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Veera -  

    刚刚回答了您的电子邮件-关闭此帖子。