This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:无法将 RS232连接到 mmWave Studio 2.1.1.0

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK-ODS, MMWAVEICBOOST, DCA1000EVM, UNIFLASH, IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1212829/dca1000evm-cannot-connect-rs232-to-mmwave-studio-2-1-1-0

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件:IWR6843ISK-ODSMMWAVEICBOOST、、 UNIFLASHIWR6843ISK

大家好!

我尝试使用以下设备通过 mmWave Studio 2.1.1.0软件运行其中一个演示:

IWR6843ISK-ODS

MMWAVEICBOOST

DCA1000EVM

我认为我已正确连接了所有内容、我在 mmwaveicboost 板上打开 SOP 0和 SOP 1之间的跳线、并将 DIP 开关 s1.1-12设置为 DCA 模式。

但是、我会遇到以下错误、并且 RS232连接状态始终设置为"已断开连接":

有关背景信息、下面是 USB 端口的屏幕截图:

我的设置的和照片:

感谢您提供的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的器件管理器正确、ICBOOST 和毫米波传感器上的开关方向正确。 但是、DCA 开关与 TI Resource Explorer 上雷达工具箱中《DCA1000用户指南》中的开关不匹配。  

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=1AslXXD__1.00.01.07&node=A__AGTrhNYW8jE6cMxbovlfaA__radar_toolbox__1AslXXD__1.00.01.07

    另外、在您的示例中、我看到一根 USB 电缆来自 ICBOOST、这是正确的、但您是否将另一根电缆从 DCA1000的 RADS_FTDI 端口连接到计算机?

    此致、

    Pedrhom Nafisi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pedrhom
    很抱歉没有尽快回到你,在澳大利亚的公共假期意味着我昨天才回来工作。
    我已修复 DCA1000EVM 板上的 SOP 开关、仍然遇到同样的问题。
    在 DCA1000EVM 的 RADS_FTDI 端口和 ICBOOST 板上的 XDS110端口处正确连接电缆。
    请参见下图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的开关方向现在似乎正确。 您的电源的额定值是多少? DCA1000需要5V 3A 才能正常运行。 您还需要从 DCA1000侧或 ICBOOST 侧提供电源、然后根据您将电源连接到的哪一侧来翻转开关。 在您的图片中、我看到连接了两个电源。 另一个您可能尝试的方法是通过 Uniflash 清除毫米波传感器上的闪存、以确保起点处于清除状态

    此致、

    Pedrhom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pedrhom

    我最初使用的是5V 1A 电源(两端)。 我已经尝试了所有功率组合:DCA 开关设置为 DC_JACK_5V_IN、为 DCA 供电(这会导致雷达或毫米波升压没有电源)。  

    还尝试了 DCA 开关集 RADS_5V_IN (这会使所有三个电路板都通电、如果两端都通电、则结果相同)。

    现在、我已经将其更改为使用我们实验室的可变电源、设置为5V、电流设置为最大3A。 但是、插入后、DCA1000EVM 仅消耗0.3到0.7A 的电流、无法成功连接到 RS232。

    此外、我无法使用 Uniflash 刷写雷达的存储器、因为软件无法连接到串行端口(我假设是出于类似的原因)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以尝试通过移除 ICBOOST 和 DCA1000并仅连接传感器来清除闪存? 查看您是否可以通过串行方式与其通信来隔离每个器件

    此致、

    Pedrhom Nafisi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedrhom:

    当我单独连接 IWR6843ISK 并通过 Uniflash 连接时、我会卡在这里:

    它似乎无法打开 COM 端口。
    注意、如果我选择任何其他端口、它会停止并告诉我连接失败、但当我选择正确的端口时、它只是处于 hwat 的此状态、似乎一直如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您自己连接 ISK 时、是否已将引脚配置切换到独立 ISK 的正确刷写模式? 您看到的情况通常是、当传感器未处于要刷写的正确模式时会发生什么。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=1AslXXD__1.00.01.07&node=A__ACzleIuZ4g1GuBmtlq-cGg__radar_toolbox__1AslXXD__1.00.01.07

    此致、

    Pedrhom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedrhom:
    很抱歉回复速度太慢。
    是的、我确实将开关更改为刷写模式。 今天重试、(请参阅下图)、但发生了相同的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我已经在3台不同的 PC 上进行了测试、以查看是否是使用的端口或权限(包括提升的管理员权限)的问题、但仍然不是很幸运。 它完全无法与串行端口通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很遗憾听到你所面临的问题的数量。 问题似乎与 EVM 的通信无关。 如果您能够看到表示毫米波传感器的两个 COM 端口(看起来就像您所看到的)、并且无法向应用程序/用户 UART 端口刷写或擦除闪存、而看起来您的开关位于正确的位置、并且您尝试了不同的电缆和计算机、 然后、您的 EVM 可能会有一个检测点。 请创建客户服务请求单、您可以让他们参考此主题或我。

    此致、

    Pedrhom