主题中讨论的其他器件: TIDA-00322、 TUSS4470、、 TDC7200
大家好!
我有兴趣构建一种液体识别设备、该设备可以通过液体测量飞行时间(ToF)并根据液体密度来确定液体的存在。 我已经研究了 TDC1000、特别是 TIDA-00322参考设计的测试报告、了解它是否适合我的应用。
不过、我正在寻找一种产品、该产品能够通过不超过10cm 的固定距离(从换能器到声学反射表面)、在1600 - 1000m/s 的速度下精度约为+/- 2m/s。该产品可以更准确、更精确地测量声速。 根据 TIDA-00322的测试报告、似乎无法满足我的要求。
我有几个问题:
1.德州仪器是否提供更精确的解决方案来满足我的需求?
2.如果改变换能器的尺寸、会影响 TDC1000的结果吗?
3.是否可以购买 TIDA-00322、而不是从头开始构建?
提前感谢您提供任何建议和指导。
此致、