This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6443:错误代码46、由雷达发送。

Guru**** 1552380 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6243
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1221850/iwr6443-error-code-46-sent-by-the-radar

器件型号:IWR6443
主题中讨论的其他器件:IWR6243

您好、明白了

我正在尝试对 IWR6243雷达(57GHZ 至64GHZ)执行配置文件配置、雷达发送错误代码46 [斜坡结束频率不在[76、81] GHz]、我直接从 DFP 示例代码获取的配置文件配置值。

  ptrProfileCfg->profileID       = 0;
  ptrProfileCfg->startFreqConst    =(uint32_t)(((float) 57.02 *(1U << 26)/ 2.7);
  ptrProfileCfg->idleTimeConst     = 14 * 1000 / 10;
  ptrProfileCfg->adcStartTimeConst  = 6 * 1000 / 10;
  ptrProfileCfg->rampEndTime      = 67.04 * 1000 /10;
  ptrProfileCfg->txOutPowerBackoffCode = 0;
  ptrProfileCfg->txPhaseShifter    = 0;
  //ptrProfileCfg->freqSlopeConst    = 11 * 1000 / 48;
  ptrProfileCfg->freqSlopeConst    =(16.9824*(1<<26))/(2.7 * 1e3 * 900);
  ptrProfileCfg->txStartTime      = 1 * 1000 / 10;
  ptrProfileCfg->numAdcSamples     = TEST_NUM_ADC_SAMPLES;
  ptrProfileCfg->digOutSampleRate   = 10000;
  ptrProfileCfg->hpfCornerFreq1    = 0;
  ptrProfileCfg->hpfCornerFreq2    = 0;
  ptrProfileCfg->rxGain         = 30;

这些是值、请建议解决此错误的解决方案。

此致、

Surya.

此致、

Surya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Surya:

    您能说明一下您正在使用什么器件吗? 是6243、6443还是6843? 从哪个路径获取 DFP 示例代码? 这将帮助我回答您的问题。

    我还将引导您转到 毫米波传感估算器 工具。 即使使用 6243或6443、也将"6843"设置为设备。 请将上面列出的值与 配置文件的其余部分一起插入该工具。 查看斜坡结束时间等于多少、您可能会发现它没有达到所需的值之间、如错误消息所述。

    此致、
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在使用 IWR6243、使用的是此"mmWave_DFP_06_04_01_00"("C:\ti\IWR6243\IWR6243\mmWave_DFP_06_04_01_00 (1)\ti\example_SingleChip_Monitoring\mmwaveeconfig.txt")中的示例值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Surya:

    请给我24小时来为您进一步了解这一点。

    此致、
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Surya:  

    进一步检查后、很可能会出现错误、因为 尽管 DFP 本身没有更新6243 DFP 中的演示代码。 这就是为什么您会看到仅与77GHz 汽车器件相关、而不与60GHz IWR6243相关的错误消息。

    您的设置是什么? 您要采用什么代码加载过程? 除了6243外、还使用哪些硬件?

    此致、
    Luke