This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004EVM:FDC1004

Guru**** 1930800 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1221845/fdc1004evm-fdc1004

器件型号:FDC1004EVM
主题中讨论的其他器件:FDC1004

为什么在我将 fdc1004 EVM 分线板分离并用导线接回来时、它不能工作? 其中包括该 GUI 的屏幕截图。

我做错了什么事吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scolion、

    EVM 显示为已连接、因此可连接 uC。
    请检查您的焊点并确认它们正常。
    还可以尝试在"Registers"页面上选择"Autoread"和非零采样率、并选中"Configuration"页面上的"Enable Continuous Multi-channel Measurements"框。
    希望这能让您开始。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John:

    我注意到 EVM 一直在线-离线。

    在重新焊接 I2C 接口后、会正常工作。 传感器板也可以正常工作。 我使用的 i2c 电缆只有5cm、这是否太长而无法实现?

    谢谢。

    Scolion。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scolion、

    我不是 I2C 专家、无论如何、我认为5cm 应该可以。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!