This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1312:I2C 数据读取期间新数据就绪

Guru**** 670150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1221431/ldc1312-new-data-ready-during-i2c-data-read

器件型号:LDC1312

您好!

我正在遇到新数据(使用 INTB 引脚)到达的情况、同时我正在读取数据寄存器。 发生这种情况时、我将读取之前的数据包吗? 我担心某些位会被新数据覆盖、而某些位仍来自前一次采样。 谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!  

    INTB 将在两个通道都完成采样后触发。 各个通道采样完成后、各寄存器的数据会自动更新。 在本例中、您将从刚刚完成的转换中读取数据并触发中断。 读取寄存器时、不会覆盖任何位。 我修改了数据表中的时序图像、以帮助说明屏幕截图中出现的情况:  

    此致、  

    贾斯汀·贝格尔