This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432BOOST:校准差值

Guru**** 2542540 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1212828/awrl6432boost-calibration-difference

器件型号:AWRL6432BOOST
为了使用 AWRL6432EVM 测量 Tx 波束模式、在发送 Tx 并执行 Tx 功率监控时、会输出两个功率、差值约为1dB。 

(较高功率:113/较低功率:105)

Calibration 的值不同、但 Cal 条件的温度在40°C 时相同。 

请告知我们、大约1dB 的差值是合适的电平还是其他设置造成了问题。 

谢谢你
SON Junghwane2e.ti.com/.../62GHz_5F00_High_5F00_Power_5F00_Output.txt

e2e.ti.com/.../62GHz_5F00_High_5F00_Power_5F00_Output.txte2e.ti.com/.../62GHz_5F00_Lower_5F00_Power_5F00_facCalData.txte2e.ti.com/.../62GHz_5F00_Lower_5F00_Power_5F00_facRxTxCalData.txte2e.ti.com/.../62GHz_5F00_Lower_5F00_Power_5F00_Output.txte2e.ti.com/.../62GHz_5F00_High_5F00_Power_5F00_facCalData.txte2e.ti.com/.../62GHz_5F00_High_5F00_Power_5F00_facRxTxCalData.txt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:

    请给我一些时间进行内部讨论、下周早些时候我会与您再次讨论。  

    此致!

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、zigang Yang

    请向我们提供有关此问题的最新信息

    谢谢

    孙俊焕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:

    1dB 变化看起来可以。 在 ES1中、我们存在 GPADC 问题、不支持监控器。

    此致!

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、zigang Yang

    感谢您的答复。

    我知道 ES1样本的监控器不受支持、并且会产生一些校准变化。

    但是、您能否告诉我们 GPADC 将如何影响 CAL 差异?

    另外、是否有机会为您的下一修订版本减小校准变化?

    谢谢

    孙俊焕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Junghwan:

    如果使用的是外部电源监控器、则 GPADC 不适用于您。   仅当您使用内部电源监控功能时、此选项才适用。  

    关于校准变化、ES2器件预计为1dB、无法降低。  但是、建议的方法是每次在下电上电后应用工厂校准并恢复工厂校准。  这样、将使用相同的校准值。  

    希望它有所帮助。

    此致!

    Zigang