This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1101EVM:GUI 连接修复

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1101EVM, LDC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1221334/ldc1101evm-gui-connection-fix

器件型号:LDC1101EVM
主题中讨论的其他器件: LDC1101

我只想在以下(2)个主题中提供与 LDC-EVM1101相关的一个可能的解决方案。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/871007/ldc1101evm-connection-with-ldc1101evm-gui-windows-10-and-windows-7

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/957825/ldc1101evm-problems-using-sensing-solutions-gui

我刚~2023年4月收到1101 EVM 板、因此这可能不适用于较旧的板。 下面介绍的所有内容都适用于 Windows 10。

我首先安装推荐的 OneUI 软件、并更新了固件。 该评估板连接到该软件、但不会在软件选项卡上显示任何内容。

接下来、我继续尝试基于 LabVIEW 的 LDC1101EVM GUI。 我是以管理员身份安装的。 但与上面两个线程的相似、它会瞬间连接、然后说"未连接"。 我已验证是否已安装驱动程序-器件在设备管理器中显示为"EVM"。

我认为这可能是固件问题、因为我尝试将基于 LabVIEW 的旧软件与较新的 EVM 配合使用(此外、我在 OneUI 软件中更新了固件)。

由于我无法在 LDC1101EVM GUI 中进行连接、因此我从 OneUI 软件更新了固件、但我从 LDC1101EVM GUI 文件夹(我的文件夹位于 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\LDC1101 EVM GUI\Firmware)中选择了较旧的固件。

它在 OneUI 软件中更新得很好,然后断开连接,窗口说设备出现故障。 我拔下插头并重新插入、发现这是一个 EVM 器件、它在 LDC1101EVM GUI 软件中连接得很好。

因此、我认为该问题是如何确保   LDC1101EVM GUI 软件随附的固件降级。

希望这能帮助别人!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您将您的解决方案发布在论坛上。 我将暂时将此主题标记为已关闭、但如果有任何与此弹出窗口相关的问题、请告知我们。  

    此致、  

    贾斯汀·贝格尔