This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC3114-Q1:有关应用手册 SNOA931A 的问题

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC3114-Q1, LDC3114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1220966/ldc3114-q1-question-regarding-app-note-snoa931a

器件型号:LDC3114-Q1
主题中讨论的其他器件: LDC3114

大家好、

应用手册 SNOA931A 是否也适用于 LDC3114-Q1?

  1. 是否有适用于 LDC3114进行位置感应的类似文档?
  2. 如果 LDC3114可以进行线性位置检测、
    1. 它是否具有文档中2.4.4中提到的参考计数?
    2. 如果没有、如何计算给定 Dx 和 Dz 的 std? 这很重要、因为它将决定我是否可以达到我的精度要求。
    3. 有任何示例显示了如何进行两个线圈 Z 轴补偿?

谢谢。

雅各

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob、

    应用手册中的一般理念仍然适用。
    由于 LDC16xx 和 LDC3114器件的传感器频率具有不同的最大/最小范围、因此一些细节可能有所不同。

    但总的来说、相同的原理应适用于 LDC3114。

    此致、
    John