This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP100:保持时间

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1220696/tmp100-hold-up-time

器件型号:TMP100

大家好、

为什么 此器件定义数据保持时间的最长时间?

我的客户提到如果 SCL 为100kHz、那么时间太短、数据保持时间 可能为4000n~5000n。

此器件在 I2C 标准模式下无法工作? 什么是 SCL 频率的最小值?


谢谢。

哎呀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoo -  

     快速模式列旨在涵盖标准和快速模式。 最长保持时间的定义是为了满足 I2C 规范(2021年版本规范的第44页)中有关 THD、dat 的说明、内容如下:  

    [3]最大 THD;DAT 可为3.45 μs 和 μs μ A 对于标准模式和快速模式、但必须小于 TVS;DAT 或 TVS;ACK 的最大值一个转换时间。 仅当器件不延长 SCL 信号的低电平周期(TLOW)时、才必须满足该最大值。 如果时钟延伸到 SCL、 在它释放时钟前、数据必须在设置时间内有效。

    TMP100在100kHz I2C 时钟速度下没有问题。