This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC3114:线圈中心的孔

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC3114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1220834/ldc3114-hole-in-the-center-of-the-coil

器件型号:LDC3114

大家好、

我们正在就下面的客户咨询寻求您的帮助。

我有一个关于 LDC3114的 PCB 线圈设计的问题。 我正在使用提供的螺旋电感器设计器。

预期设计旨在让 PCB 在线圈中心有一个孔。  即将检测到存在的金属部件(这是一个标准的 1/4"六角螺钉头)将穿过 PCB、而不是直接接近 PCB。 另一种状态是位完全不存在。 我们只需要确定布尔状态存在/不存在。

我希望这可以使采样过程更轻松、但我想与 TI 核实、如果有任何理由不建议这样做、因为技术文档从未提到此类情况。

此致、

Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Danilo,  

    在此应用中、线圈周围是否有任何其他金属、或者它只是那个金属位吗?  

    线圈中间存在金属将导致 LDC 输出发生变化、但传感器线圈周围的其他金属可能会减小您在预期目标上实现的变化量。  

    此致、  

    贾斯汀·贝格尔