This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP1075:如何连接 TMP1075DSGR 的外露焊盘

Guru**** 1472385 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP1075
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1219791/tmp1075-how-to-connect-the-exposed-pad-of-tmp1075dsgr

器件型号:TMP1075

尊敬的女士们、先生们:

我想使用带有外露焊盘的 WSON 封装的 TMP1075。

不幸的是,我找不到有关如何连接此部件的外露焊盘的任何信息。

是必须将其连接到 GND 还是应将其保持未连接状态?

提前感谢您

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    外露焊盘可连接到地或保持悬空。  通常、在测量热源时、使用 GND 平面耦合到热源、如下所示。  如果您正在执行环境测量、可以将其保持悬空、这样您就不会受到其他热源的影响。