This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC0851:Webench 线圈设计器在将 CAD 文件导出到 Mentor Graphics PADS PCB 时显示错误

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC0851
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1217036/ldc0851-webench-coil-designer-showing-error-in-exporting-cad-file-to-mentor-graphics-pads-pcb

器件型号:LDC0851

尊敬的 Texas 团队:

我们在 其中一个设计中使用了 LDC0851。 我们正尝试使用 Webench 工具生成线圈。 我们为线圈输入的参数的 PFA 快照。 工具在导出到 Mentor Graphics PADS PCB 时给出错误消息"CAD 导出未成功完成"。 请就此提供建议。

谢谢!

此致、

Priyanka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Priyanka,

     Altium 或 Mentor 导出均无效。
    这之前发生过、原因是服务器不可用。

    请等待大约24小时、然后再次尝试导出、并使用结果更新此主题。

    如果 它对您有用、那么我们可以关闭该线程。

    如果问题仍然无法解决、我将向我们的 IT 团队提交请求单以解决问题。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    它仍无法正常工作。 我们面临同样的问题。 请求您解决此问题。

    谢谢。

    此致、

    Priyanka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分
    我已向我们的 IT 支持团队提交请求单、但 无法预测这需要多长时间。

    此 TT 将保持打开 状态、并将随着状态的变化而更新。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Priyanka,

    正如我所提到的、已向我们的 IT 团队提交请求单。
    我现在将关闭该主题、并向您发送友谊请求。
    请接受申请、当 IT 团队解决问题后、我会通过私人消息向您发送更新。  

    此致、
    John