This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:关于每个毫米波雷达 IC 的数据格式

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP, IWR6843ISK, IWR6843, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1215946/iwr6843-about-the-data-format-of-each-millimeter-wave-radar-ic

器件型号:IWR6843
主题中讨论的其他器件:AWR1843

假设 IWR6843AoP、IWR6843ISK、IWR6843和 AWR1843的数据格式相同、这是否正确?

我认为 IWR6843AoP 的数据格式可能有所不同、因为这里有关于方位角和仰角的热图信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否想知道原始 ADC 数据格式或经过处理的雷达数据输出?  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我想了解一下您刚才提到的两项数据。

    顺便说一下、您所讨论的"处理后的雷达数据输出"是距离和坐标数据的识别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、我所说的"处理的雷达数据"是指3D 点云、距离剖面等输出。

    有关这些类型的输出数据的信息、请参阅我们的 输出数据格式指南。  

    有关原始 ADC 数据输出格式的信息、 您可以参阅 《DCA1000 mmWave Studio 用户指南》 和本 ADC 数据采集应用手册

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    没问题、很高兴为您提供帮助! 这些资源是否解答了您的问题? 如果是、我将关闭该主题。

    此致、

    Josh