This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:HWA2.0 FFT 引擎 GMAC

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1217591/awr2944-hwa2-0-fft-engine-gmac

器件型号:AWR2944

您好、冠军:

我们是否有针对 HWA2.0的 GMAC (千兆条 MAC 指令/秒)参数、尤其是 FFT 引擎? FFT 引擎每个周期可以执行多少次乘法运算?

谢谢。
亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    FFT 引擎每个时钟周期可以流输出1个 FFT 复杂输出样本、初始延迟为 N 个周期(其中 N 是输入的大小)。 HWA 在300MHz 的时钟上运行。 这些信息是否足够?

    此致、

    Kaushik