This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 传感器以顺时针和逆时针检测并将信号转换为4-20mA 值

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5053
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1217057/sensor-to-detect-clockwise-and-anticlockwise-and-convert-signal-to-a-4-20ma-value

主题中讨论的其他器件:DRV5053

早上好:技术

我将一个液压电机安装在一个具有一个锥齿轮的输出轴的水平板上。 轴的另一端从液压电机的非驱动端伸出、足以使传感器进行计数或测量。 锥齿轮以直角啮合成另一个齿轮、具有更大直径的锥齿轮、并且该轴旋转以打开和关闭阀门。 该比率从不是1.1、并且可能因应用而异。 我希望能够在数字显示屏上显示阀门的位置、显示0-100开启百分比。 我当时正在考虑通过脉冲(电感式传感器)到模拟转换器来实现4-20mA 的电流调节、但当阀轴朝相反方向移动时、转换器不知道这一点。 我想知道能否将磁体插入轴中、当轴沿顺时针方向旋转时、传感器会检测到北极、当北极沿逆时针方向旋转时、将检测到南极。 我正在寻找一个需要12或24V 直流电源的解决方案。  我需要一个适用于十个系统的解决方案、但这会增加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David:

    感谢您联系 E2E。  对于此应用、最好使用线性霍尔效应传感器来获取旋转磁体的角度测量结果。  如果使用锁存器或开关、则只能检测两种状态。

    对于您指定的 VCC 范围、我们唯一适用的器件是 DRV5053、该器件可接受2.7-38V 的电压

    此器件的输出将以1V 为中心、并将随输出范围为0-2V 的输入磁场呈线性变化。  此器件的最大输出电流为2.3mA、因此您可能需要添加一个输出电流范围更大的缓冲放大器、以达到4-20mA 的电流驱动。   

    如果仔细放置在磁体上、单个传感器本身就能够检测高达180度的旋转。 这里的目标是定位磁体旋转的中点、使其处于0交叉点(输出端为1V)。  应该有唯一的输出电压、其范围为+/- 90度旋转。  

    为了将其扩展到360度、可以安装另一个具有90度异相的传感器。  这将创建可用于反正切计算的正弦和余弦输出。

    谢谢。

    Scott