This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843LEVM:包含 IWR6843LEVM 发送通道和接收通道之间的隔离特性测量结果的文档在哪里?

Guru**** 2555360 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1214158/iwr6843levm-where-is-the-document-with-isolation-characteristic-measurement-results-between-the-transmitting-and-receiving-channels-of-iwr6843levm

器件型号:IWR6843LEVM
主题:AWR6843ISK 中讨论的其他器件

您好~

我仿真了雷达模块传输通道和接收器通道之间的隔离特性。

* TX1和 RX 端口

* TX2和 RX 端口

* TX3和 RX 端口

我想将其与 AWR6843ISK 的测量数据进行比较、以了解是否适合隔离。  

请告诉我应该检查哪个文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看 IWR6843L EVM 的 Tx 和 Rx 通道的隔离特性

    此致

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!~

    感谢您的答复。

    我能否获得包含此测量结果的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我们不允许在外部 e2e 论坛中提供任何内部文档、并且不能进行适当的保密协议披露。

    此致

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    我们公司将已签订 NDA。  公司名称是 Yura Corporation.

    请将其发送至我的公司邮箱(jhpark216022@yura.co.kr )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您正在具体查找 IWR6843L EVM、我已经给出了有关隔离特性的所有信息。 对于器件、它可能有所不同。

    此致

    Ankit