This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSS4440:DEV_CTRL_1寄存器中的含义和角色 LOGAMP_FRC 位

Guru**** 678420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1213347/tuss4440-the-meaning-and-role-logamp_frc-bit-at-dev_ctrl_1-register

器件型号:TUSS4440

尊敬的团队:  

我想了解 DEV_CTRL_1寄存器中 LOGAMP_FRC 位的含义和角色。  

当客户将  LOGAMP_FRC 位设置为"1"时、在将 LOGAMP_FRC 位复位为"0"时、他们可以看到不同的输出波形、如下所示。  

1.橙色波形  

- LOGAMP_FRC 位为1。  

- DEV_CTRL_1寄存器值: 0xBF, 1011 1111

2.蓝色波形  

- LOGAMP_FRC 位为0  

- DEV_CTRL_1寄存器值:0x3F、0011 1111

请告诉我您对该结果和 LOGAMP_FRC 位的作用的意见。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们的超声波专家今天在外面、但明天会回来帮助您进行查询。  感谢您的耐心等待。

    此致、  

    贾斯汀·贝格尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    感谢您在传感器论坛发帖!

     LOGAMP_FRC 设置为0会忽略 LOGAMP_SLOPE_ADJ 和 LOGAMP_INT_ADJ、并为生产过程中调谐的58kHz 传感器使用配置。 当用户覆盖 LOGAMP_FRC 位时、器件将使用在  LOGAMP_SLOPE_ADJ 和 LOGAMP_INT_ADJ 寄存器上配置的寄存器设置。

    目前在客户实施蓝色信号时、本底噪声较低、因此如果他们担心本底噪声、这可能是一个更好的设置、但橙色信号上的峰值较高、因此主要取决于客户的应用。 但如果他们决定尝试不同的配置、则可以更改设置。 如果他们想要了解有关如何调整 LOG 放大器的更多信息、我们提供了一个相关部分细节的文档: https://www.ti.com/lit/an/slda053/slda053.pdf

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Issac:  

    感谢您的回复。  

    您是说客户必须将 LOGAMP_FRC 值设置 为1才能 使用客户修改的寄存器值运行吗?   

       当 LOGAMP_FRC  设置为0时、是否可以共享有关 LOGAMP_SLOPE_ADJ 和 LOGAMP_INT_ADJ 寄存器的出厂设置值?  

    哪个因素会影响本底噪声水平?  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    正确、要使用修改后的寄存器设置、客户必须将  LOGAMP_FRC 设置为1。  


    我不确定  当 LOGAMP_FRC = 0时 LOGAMP_SLOPE_ADJ 和 LOGAMP_INT_ADJ 是什么、但我不知道这些设置到底有多重要、因为这些设置是在器件连接到带有外部器件或传感器的电路板之前进行配置的、因此这些值是任意值。 我认为客户应设置 LOGAMP_FRC = 1并使用在其系统中最有效的设置。  

    它们都可能影响本底噪声、但截距 LOGAMP_INT_ADJ 对本底噪声的影响最大、斜率 LOGAMP_SLOP_ADJ 的影响也很小。

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac:  

    感谢您的大力支持。  

    根据您的建议、客户将  针对其应用设置 LOGAMP_FRC = 1。  

    但  当 LOGAMP_FRC = 0时、他们希望了解 LOGAMP_SLOPE_ADJ 和 LOGAMP_INT_ADJ、以关闭其内部问题。  

    请求该寄存器值的主要原因是有一个项目将 FRC 位设置为"0"。 没有问题,但他们对未来的问题感到关切。 因此、他们需要知道该寄存器值。  

    当 LOGAMP_FRC = 0时、是否可通过某种方法得知此寄存器值? 请再次查看并告诉我您的意见。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    感谢您的澄清。 我不知道  LOGAMP_SLOPE_ADJ 和 LOGAMP_INT_ADJ 的答案当 LOGAMP_FRC = 0时、 我将在内部与团队进行检查、以查看设置是什么。

    我会在获得有关这方面的更多信息后再与您联系。

    此致!

    Isaac  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    刚刚从团队获得信息。 当 LOGAMP_FRC = 0时、设置对用户不可用。 这是在每个单个器件上的最终测试时确定的、因此每个器件上的设置会略有不同、但它们都是使用58kHz 传感器进行调整的。 因此、对于客户没有更改对数放大器设置并使  LOGAMP_FRC = 0的应用程序。 他们所有的器件的行为都非常类似、因为这是在出厂时进行的调整。

    这并不意味着它是最佳设置、但行为将保持一致。

    此致!

    Isaac  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac:  

    感谢您的大力支持。  

    我将告诉客户设置值未打开

    再次谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心,Dino 总是很乐意帮忙!

    此致!

    Isaac