请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PGA460PSM-EVM 主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-PGA460、 PGA460、 ENERGIA
我带来了一个 BOOSTXL-PGA460超声波器件、并下载 EVM 来使用它。 但现在我有一些问题需要解决、因此这里有两个问题:
- 由于一些原因、我想获得格式为.wav 的回波的原始数据、您能告诉我如何操作吗?
- 为了使该器件的使用更加方便、我希望使用 Matlab 或 python 来驱动 PGA460器件、是否可以通过某种方法来实现?
期待您的回复,谢谢!