This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP61-Q1:热敏电阻设计工具

Guru**** 674950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1216230/tmp61-q1-thermistor-design-tool

器件型号:TMP61-Q1

您好、E2E 专家!

你好。

我在新设计中使用 TMP6131QDYATQ1 PTC 热敏电阻、器件的数据表会指示用户下载热敏电阻设计工具、以获取 Steinhart-Hart 参数、查找表等  

但是、我无法 将 Vbias、Rbias 和 ADC 分辨率等数据输入到工作表单元格中、因为这些单元格受到保护、并且不需要密码来保护单元格。

我看到了此 E2E 链接、其中说明了为什么在 Excel 工作表上锁定了某些参数、而且 我了解了有关热敏电阻设计工具的说明。

(kΩ) TMP64-Q1:我能否获得 Thermistor Tool 产品说明书密码来更改顶部电阻器值、使其远离47k Ω? -传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛

如果我提供 Vbias (2.5V)和 Rbias (10K)、TI 是否可以为热敏电阻提供 Steinhart 系数?  我的电路配置如下:
此致、
CSC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的巴里-  

    我们强烈建议您不再使用 SHH 公式、而是改用多项式方法、同时充分利用提供的过采样、滤波技术以及进行单点失调校正的功能(这是 NTC 在整个温度范围内无法做到的) 这些概念。 你会发现你肯定会得到一样好,在很多情况下,比你从 NTC 更好的结果。  请参阅此应用手册、因为它将为您提供巨大的帮助: https://www.ti.com/lit/an/snia049/snia049.pdf  

    此外、为了防止您仍然选择使用不同的偏置电阻器、Gordon 解释的原因不需要做(根据您所指的 E2E 员额)-由于这个员额,因为这是一个请求, 由于设计选择或固定硬件设计无法更改、他确实发布了有关创建新四阶多项式主题的应用手册。  https://www.ti.com/lit/an/sboa537/sboa537.pdf