This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:如何根据射频内部的数据计算 ADC 采样时间?

Guru**** 1826100 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1214097/awr2243-how-adc-sampling-time-shall-be-computed-in-regrards-to-rf-internals

器件型号:AWR2243

您好!

我正在使用 AWR2243、为了计算斜坡结束时间、它需要计算 ADC 采样时间的持续时长。

但我想知道如何将采样设计到射频芯片中、第一个 ADC 采样是在 t = 0还是在 t = 1/fs 时进行采样?

根据射频芯片进行采样的方式、这意味着采样时间应计算为:

ADCSamplingTime = NSamples /Fs

ADCSamplingTime =(NSamples-1)/Fs

此致、

Brandon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    您还可以配置 ADC 开始时间、要采集的 ADC 样本数量和采样率。 这将为您提供收集所有采样所需的总时间。 根据这些计算结果、您可以计算斜坡结束时间。  

    以下应用手册介绍了生成线性调频脉冲所需的参数、并将为您提供更多信息。

    对 TI 雷达器件中的线性调频脉冲参数进行编程(修订版 A)

    您还可以使用  

    MMWAVE-DFP-2G  适用于第二代 AWR2243器件的毫米波器件固件包(DFP)

    它具有 RampTimingCalculator、能帮助您进行计算。

    谢谢。

    Pradipta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我了解如何配置射频芯片、而且已经做到了。
    因为它也可能是 RampTimingCalculator 中存在的错误、所以我的问题是射频芯片如何在内部考虑第一个采样。

    我已经在 RampTimingCalculator 中进行了检查、似乎第一个假设是所使用的假设   、但我请求确认、因为计算总时间的方式发生变化会导致 与采样率成比例的恒定带宽偏移。

    如果 RampTimingCalculator 也做了错误的假设,它会隐藏错误,这就是为什么我问这个问题。

    此致、

    Brandon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否按照您的要求、提供有关 Ramp Timing Calculator 中可能存在的错误的更多详细信息。 此外、您能否提供有关您的问题的更多详细信息、以便我们更好地理解您的问题?

    谢谢。

    Pradipta.