This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3004:驱动器

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3007, TAS2505
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1207963/opt3004-driver

器件型号:OPT3004
主题中讨论的其他器件:OPT3007TAS2505

大家好、

您能帮助共享源代码中的内核和用户模式驱动程序吗? 谢谢。

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hailang,

    您可以通过以下链接找到有关适用于我们整个光传感器系列的驱动器的信息。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/872229/faq-opt300x-family-parts-what-are-the-available-drivers-for-ti-s-family-of-ambient-light-sensors?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=opt3004%252525252520driver# 

    戈登·拉姆兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rahland,

    感谢您提供信息、我有几个问题:
    •有适合您的驱动器的 DTS 节点的示例吗?
    •我没有在驱动程序中看到任何节点解析代码。
    •我还看到驱动程序中有中断处理程序、在哪里设置中断 GPIO?

    此致,
    hl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailiang:

    您能否详细说明一下"node"是什么意思?  通过 更新 opt3007_hostControl.h 第15行中定义的 TI_OPT3007_BUSADDRESS、可以将 C++驱动程序配置为使用300、4、6和7

    对于中断处理程序、您指的是哪个驱动程序?

    谢谢!

    Brent Elliott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brent,ć

    客户提到的节点是 Linux 驱动程序的 dts 文件中的设备树节点。

    例如:tas2505是声卡驱动程序的一个节点

     

    光传感器是否有此类样本?

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailiang:

    我不知道有一个同等的 OPT 驱动程序、但仅供参考、我们的 Linux 驱动程序将获得有限的支持、因为我们可以支持和推荐的驱动程序将是 C++驱动程序。

    谢谢!

    Brent Elliott