This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1100:增强型隔离额定值

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TMCS1100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1213360/tmcs1100-reinforced-insulation-rating

器件型号:TMCS1100

您好、TI!

根据 IEC 62368-1、TMCS1100的基本绝缘额定值为600VDC

是否有可能在较低电压下获得增强型绝缘等级?

对于我们的应用、150 VDC 的增强额定值就足够了。

此致、

Felix Elsaesser 的评论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Felix:

    我正在就此与我们的系统团队进行核实、看看这是否可行。 但遗憾的是、我不认为这些器件可实现增强型隔离。 TMCS110x 系列仅适用于基本隔离。  一旦我收到我们团队的反馈、我会告诉您这是否可行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Felix:

    大多数增强型隔离应用需要大于8mm 的爬电距离/间隙、而大多数基本隔离应用需要大于4mm 的爬电距离/间隙。 显然、TMCS110x 系列器件在8D 封装中无法提供8mm 的间隙。

    我相信有一些低电压应用可以在小于8mm 的爬电距离/间隙下实现增强型隔离、但我们通常不要求使用 TMCS110x 系列器件实现增强型隔离。 一般而言、增强型隔离通常被称为"双"隔离、为了符合增强型准则、标准要求将电压减半。 话虽如此、我们不推广这些器件是增强型隔离功能型器件。