This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6443:存在6位线性相位调制

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, IWR6443
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1213583/iwr6443-6-bit-linear-phase-modulation-presence

器件型号:IWR6443
主题中讨论的其他器件:IWR6843

团队、

您能否确认  IWR6443数据表(swrs219e p59)中介绍的6位线性相位调制也可以在 IWR6443中找到、因为 9.3.1.2节明确提到了 IWR6843、而不是6843和6443 (但同时、差异未在表6-1中列出)。

谢谢!

MCV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、  

    我们正在研究您的问题。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

      IWR6443数据表中提到的6位线性相位调制也适用于 IWR6843和 IWR6443器件。 将在即将发布的数据表版本中进行添加。

    此致

    Ankit