This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3022机械集成

Guru**** 681440 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC3022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1212989/hdc3022-mechanical-integration

器件型号: HDC3022

大家好、

我们希望在器件中集成一个 HDC3022、同时使滤膜靠在开口上、如随附的图示所示。 我们在任何相关设计指南中都没有找到此方法的参考、我们找到的最接近的应用报告是 snaa297。  

Question:

这种方法是否可行、此处允许/建议的薄膜压缩程度如何?

这种应用的压缩是否会显著阻碍水蒸气通过?

谢谢。

Antti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antti:

    感谢您在传感论坛发帖。

    HDC3022数据表 值是根据永久性 IP67滤波器指定的。  如果在最终应用中添加第二个滤波器或滤膜、则传感器输入将改变为校准值。  

    此外、已知温度传感器中使用的精密基准会由于机械应力而略有变化。 但是、我们尚未在 HDC302x 上执行此测试。 如果施加的压缩是恒定的、则可以使用可编程偏移值来考虑任何检测到的输出变化。

    此致、

    Nicole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Nicole、

    感谢您的答复。 我很抱歉有任何混淆,你似乎误解了我的问题。 我们不使用第二个滤膜、而是将传感器的滤膜侧放置在外壳开口(圆形孔)上。 当我们用孔使传感器靠在这个区域上时、我们使膜进行适度的压缩。 现在、我的原始问题的横截面视图对您更有意义吗?

    我谈论的不是可能影响模压 HDC3022封装内部元件的压缩力、而是薄膜是否在这种机械配置下集成工作。

    再次感谢、

    Antti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antti:

    我 对误解表示抱歉。

    我预计不会出现  压缩导致的问题。 但是、数据表中指定的值是针对无障碍传感器开口+ IP67滤膜指定的。 如果外壳中有部件阻止了滤波器、这可能会影响传感器检测到的输入。

    此致、
    Nicole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicole、

    这是很好的消息。 我们仍在探索传感器集成的选项。 您能否分享有关 HDC3022所含膜的任何进一步规格、以及这种特定膜材料或等效材料是否可以单独通过商业渠道购买?

    再次感谢、

    Antti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antti -  

    此类材料(PTFE 膜)可以从 像 Porex 这样的供应商处获得、他们可以配合您的工作来满足您的外壳/机械需求。

    https://www.porex.com/porous-polymers-technology/ptfe-hydrophobic-membrane/