This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843:IWR6843LEVM 和 DCA1000需要什么接口?

Guru**** 2559270 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, DCA1000EVM, IWR6843LEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1212402/awr6843-what-interface-do-iwr6843levm-and-dca1000-need

器件型号:AWR6843
主题中讨论的其他器件:DCA1000EVMIWR6843LEVM、IWR6843

您好~

我想使用 mmWave Studio 和 DCA1000EVM 检查1D FFT 和2D FFT。

我认为、我将 IWR6843LEVM 连接到 DCA1000EVM 时所需的接口标记为绿色。  

请检查是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们正在研究您的问题。 请预计在48小时内得到答复。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junehee:

    标记的部分是将 IWR6843连接到 DCA1000的正确接口。 有关 DCA1000 EVM 模式的连接图和开关设置、您可以参阅以下随附文件的第5.13节。 或第5.15节。 请将 IWR6843中的开关设置为 SOP[1:6]=(01100-)

    IWR6843LEVM 用户指南(TI.com)

    此致

    Ankit