This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] OPT3101:PCB 设计和启动

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1212727/faq-opt3101-pcb-design-and-bringup

器件型号:OPT3101
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于设计、TI 提供的资源: https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/815766/faq-opt3101-what-are-the-resources-ti-provides-for-developing-with-opt3101?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=opt3101#中涵盖了所有详细信息

    其中包括

    1. 系统设计文档中的系统设计(光学选择、估算范围/精度等)和链接的常见问题解答中列出的系统估算器工具
    2. 系统设计文档和 EVM 用户指南中的 PCB 设计详细信息都包含示例布局和原理图、在链接的常见问题解答中列出
    3. 链接的常见问题解答中也列出了 SDK、配置器工具和校准文档中的校准

    启动

    收到组装好的 PCB 并从上面的步骤3开始后、SDK 中列出的前2个步骤是 PCB 启动的步骤0和步骤1。 在尝试校准器件之前、应在验证电路板是否加电后首先执行此操作、以确保实现最佳 PCB 设计。 校准次优 PCB 将导致性能欠佳、在某些情况下可能导致校准失败。 以下步骤与 SDK 中的步骤0和1匹配。

    步骤0:器件的首次读数-检查原始串扰

    按照校准文档中概述的流程来阻止发射器光到达光电二极管、以便在校准之前测量串扰水平。 测量 EVM 上串扰的一种方法是在光电二极管上放置至少3-4层厚的黑色电工胶带、如下面的蓝色圆圈所示。 对于较薄的磁带、可能需要更多层。 确保胶带阻挡所有光线(肉眼看不到红外光)。 NIR 摄像头可能有助于确保这一点。 请确保牢固按下胶带、以完全阻止光线进入光电二极管。 屏蔽光电二极管 后、串扰是报告的振幅、在执行步骤0后可以在 EVM 上的 GUI 或 SDK 输出中看到。

    在 EVM 上、未校准的串扰通常介于100到200个代码之间、这是一个可以校准的低值。 较高的值将对环境变化更加敏感、并且可能需要额外的校准步骤(更多详细信息、请参阅校准文档)。 遵循 TI 提供的资源中概述的最佳做法可确保将串扰降到最低。  

    步骤1:简单的校准和测试

    确保 PCB 设计良好后、第1步涉及对串扰和相位偏移执行简单的校准。 在此阶段、应再次屏蔽光电二极管、测得的振幅应为10个或更少代码、表示已正确校准。 这一步还执行相位偏移校准。 现在、在这个设置中、但在之前、该器件将提供有意义的距离测量。

    后续步骤和 TI 提供的文档涵盖了确保最佳性能所需的其他校准步骤。