This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5055:用于降低功耗的脉冲电源

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5055, DRV5032, TMAG6181-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1212491/drv5055-pulsed-power-supply-to-reduce-power-consumption

器件型号:DRV5055
主题中讨论的其他器件: DRV5032TMAG6181-Q1

您好!

我们了解如何在电池供电的器件中将 DRV5055模拟霍尔传感器用于位置感应应用。 为了降低传感器功耗、我会在每个采样周期为传感器加电、并在采集测量数据后立即再次关闭。 我发现、在收集每次测量数据之前、通电时间为200us、传感器性能不会受到显著影响。 我的问题是:

1) 1)在10Hz 至100Hz 的采样频率下、持续通电和断电是否有损坏传感器的风险?

2) 2) TI 是否销售任何带有硬件睡眠引脚的模拟输出霍尔传感器(不像 DRV5032那样锁存霍尔传感器)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matteo、

    感谢您联系 E2E。  您描述的方法的主要问题是允许启动时间让器件重新初始化并开始捕获数据、您似乎已经考虑了这一点。   

    只要器件不暴露于绝对最大额定值之外的条件、例如过压事件、就应该能够承受此操作。

    我们设计了一个提供睡眠引脚的新线性输出器件(TMAG6181-Q1)。  该器件是基于 AMR 并集成了霍尔传感器的传感器。  输出格式为差分正弦和余弦、通过 AGC 实现、可自动维持输出电压的振幅。  该器件用于测量旋转磁体的角度、据我了解、这可能与您的应用需求不完全匹配。

    谢谢。

    Scott