This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1000EVM:无法识别它。

Guru**** 1647820 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1000EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1210925/ldc1000evm-it-is-not-recognized

器件型号:LDC1000EVM
尊敬的先生:
 
 
我是 Kyungsoo Han、韩国、工作智能配件有限公司
 
我从 TI store 订单号购买了 LDC1000EVM T03953194几天前为最终用户 Samsung Electronics。
 
终端用户根据 TI 的手册安装了 PGM、并连接了 LDC1000EVM USB 端口、但无法识别该端口。
 
请咨询如何使其工作。
 
 
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我 对此问题有几个问题:  

    • 他们是否以 admin 的身份安装了传感解决方案 GUI? 有时、如果没有使用管理权限安装 GUI、USB 驱动程序不会正确安装。  
    • 他们是否能够在计算机的设备管理器中看到 EVM 显示? 如果是、该 EVM 是如何显示的?  
    •  将电路板插入计算机时、电路板上是否有任何 LED 亮起?  

    此致、  

    贾斯汀·贝格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    即使我在管理模式下安装、也无法识别 USB。

    任何地方都没有 LED 灯。

    我接下来该怎么做?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果没有任何 LED 亮起、则可能是固件问题。 您是否可以按照以下 主题中的步骤尝试对电路板进行重新编程: https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1053402/faq-my-inductive-sensing-evm-won-t-connect-to-the-gui-how-can-i-fix-it。 

    谢谢!  

    贾斯汀·贝格尔