This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2022:HDC2022上的校准

Guru**** 1133870 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1210842/hdc2022-calibration-on-hdc2022

器件型号:HDC2022

嗨、团队,

  以下是一些需要您确认的问题

Q1. HDC2022是否需要客户校准温度和湿度? 官方网站上称、我们的 HDC2022在出厂前已经过校准。 在长期使用之后、客户应该如何进行校准?
问题2. 如果需要对其进行校准、何时对其进行校准、以及每次将其打开时是否对其进行校准? 如果是长期运行的器件、我应多久校准一次?
问题3: 最大湿度偏移是多少、是否存在超过60%的湿度偏移?

您的

不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NaN:  

    回答1。 HDC 器件在出厂时经过校准或"修整"、并在发货前进行多次测试。 HDC2器件特别具有0.25%/年老化导致的典型偏移。 这通常是一个正偏移、如果已经准备好在现场应用这一点、也可以进行校准、如另一篇文章所述、 或者可以返回并应用偏移(即对于年度校准、就像处理实验室/测试设备一样)-完全取决于系统集成商。  在使用加热器的同时谨慎表征具有相同布局 的多个电路板、可以获得相当好的结果-至少保持在 DS 规格或更好的范围内。 我个人喜欢对我接触的所有器件执行此算法、 因为它快速且易于使用、并且查询表值也可以用华氏温度进行、因此需要对精确的升温温度进行更精确的微调、以获得包含这些器件的给定布局的正确值。

    如这些切口已证明可实现最佳结果。

       

    答2。 由于这些类型的传感器对环境是开放的、因此它们具有特定的处理程序、在%RH 传感器测量值偏移的情况下、可以认为单元超出规格、因此需要应用偏移校准。 HDC2022具有偏移寄存器、但它们是易失性的、因此任何可以写入的偏移值都需要在 POR 或软件复位后完成。 HDC3器件具有一个非易失性偏移寄存器、仅供参考。  

    解答3。 我不确定我是否理解这个问题- 请 重申一下吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、josh、

      Q3:HDC2022湿度测量的最大偏移是多少? 偏移是否为60%RH、这是否合理?

    您的

    不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不适用-  

    否 这表示存在极端/直接暴露于 VOC 等情况。 HDC2聚合物在老化测试后的合理偏移可能是+10至+12%、但60%的偏移太大。 建议调查制造过程中的每个步骤、直到他们了解接触是如何发生的以及发生了什么。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

       感谢您的确认。

    您的

    不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不适用-  

    不用客气