This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:开发 AWR2944EVM 功能

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1211596/awr2944evm-development-of-awr2944evm-capabilities

器件型号:AWR2944EVM

您好!

我想知道您是否会向 AWR2944EVM 添加更多功能、例如  

  

从 DFP 文档中可以看到、目前 AWR2944EVM 不允许将 forceProfile 设置为"1"。

我想知道您是否有这样的更新时间表、是否有任何时间表以及是否要对线性调频脉冲斜率变化等因素进行测试、这些因素目前仅在0处进行测试。

谢谢

山姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    您目前在参考 SDK 用户指南。 这些值是在演示上下文中定义的。 这些特性和不同的值均通过芯片测试。  

    DFP 用户指南可以在"ti\mmwave_mcuplus_SDK_04_03_00_01\mmwave_DFP_02_02_04_00\docs"路径中找到、您可以在其中获取有关芯片高级功能的更多信息。  

    ICD 可在以下路径"ti\mmwave_mcuplus_SDK_04_03_00_01\mmwave_DFP_02_04_05_00\docs"中找到、它们提供有关可用于控制和配置雷达 SS 的所有 API 的信息。   

    该芯片将能够支持列出的所有特性、您可以参阅上述文档来验证这一点。 此外、新版本的 SDK 将于下周结束时在 TI.com 上推出、其中将包含演示该芯片所有特性的示例。

    谢谢。

    Pradipta.