主题中讨论的其他器件:IWR6843、 IWRL6432
大家好、我在想是否可以推荐毫米波传感器/EVM 用于我的个人项目。
我想使用毫米波传感器来检测是否有人在床上、目标是执行一个项目、在没有检测到任何人在床上之前(意味着我们两个人都离床了)、早晨警报不会关闭。 见下图,我正计划把它安装在床下,并拍摄通过框架+床垫。
我打算使用 ESP32来运行该项目、以便我可以执行 SPI/UART/I2C/GPIO、但由于这是一个个人项目、因此我希望最后不要进行过于复杂的信号处理 我 还想 使用 Dfroot 24GHz 毫米波雷达-人体存在检测传感器(链接)、因为它具有一些用于"检测到人"与"未检测到人"的简单 UART 通信。 对于我来说、传感器能否区分1人与2人并不重要、只有0人与1人以上。
您是否有为该应用推荐的 TI 毫米波传感器?
此致、
雅各布·汤普森