This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP75:温度 寄存器读数

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP75

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1210272/tmp75-temp-register-reading

器件型号:TMP75

您好!

  TMP75使用2字节温度寄存器。 但是、如果客户仅读取了字节1、会发生什么情况? 是否有可能如以下情况发生?

在某些特定的应用中、当仅使用单字节读取命令读取 MSByte 时、通常会发生这样的情况:如果 LSByte 的 D7位为零、那么器件将永远保持低电平状态、从而导致总线挂起问题、 并且在器件电源复位之前无法释放总线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    感谢您在传感论坛发帖。

    客户将能够在 TMP75上执行1字节读取、而不会出现任何问题。

    此致、

    Nicole