This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDEP-01001:AWR6843ISK -将参考设计用于生产-问题

Guru**** 2558170 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1205085/tidep-01001-awr6843isk---taking-a-reference-design-to-production---question

器件型号:TIDEP-01001
主题:AWR6843ISK 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 团队:

由于我们即将进入量产阶段、因此我想问以下问题:

我们的系统具有利用 AWR6843ISK 的传感器功能、毫米波 ICBOOST 卡充当我们的应用 MCU 和传感器之间的中间装置。

它们之间的通信由给定 ICboost 功能的 SPI 实现。  

我们想以以下设计作为参考

www.ti.com/.../TIDEP-01001

但问题是、它没有在外部 MCU 和传感器之间建立物理通信所需的直接 SPI 接口。

在投入生产之前、需要进行一些更改才能向 AWR 参考设计添加直接 SPI 通信功能。

您建议我们如何处理?  

是否有任何特定的 TI 参考设计合作伙伴可以为您提供帮助?

非常感谢您提供宝贵的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请给我们一些时间与您联系。 您应在24小时内收到响应、如果未收到响应、请随时在此主题中再次执行 Ping 操作。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    向上移动线程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Etai:

    很抱歉耽误你的时间。 我们正在内部努力寻找相关合作伙伴、以便在设计中提供建议。 给我,直到星期一结束,我会得到你的回应。

    此致、

    Kevin 老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Etai:

    浏览完参考设计后、看上去确实支持 SPI。 它可以通过名为 J6的60引脚连接器获得。 以下是供参考的器件型号。  

    QSH-030-01-L-D-A

    此致、
    Kevin 老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我知道这没有帮助。

    我们不想通过60引脚 HD 连接器进行通信、因此在将其投入生产之前、需要对电路设计进行细微修改。  

    这就是我询问 任何可能有帮助的特定 TI 设计合作伙伴的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Etai:

    噢、明白了。 我的道歉。 是的、我们提供了一个工具、可根据特定需求在我们的第三方合作伙伴中进行搜索。 该工具可用于寻找 合作伙伴、从完整模块解决方案到硬件设计、全方位为您提供帮助。 您可以通过以下链接下载该工具。

    https://www.ti.com/tool/MMWAVE-3P-SEARCH

    此致、
    Kevin 老师