This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2022:如何充分利用 HDC2022的加热器?

Guru**** 1450390 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1206943/hdc2022-how-to-make-good-use-of-the-heater-of-hdc2022

器件型号:HDC2022

大家好、

   我的客户遇到了一个困惑,如何充分利用加热器。

   对于这种加热逻辑、是否有任何建议? 例如、开启加热的判断条件是检测到的湿度是否大于某个值、还是定期加热、或者通过温度值计算露点湿度。 如果湿度超过露点、器件会开始发热?

您的

不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:

    可以 短暂地打开加热器 、以消除器件上可能在高湿度环境下形成的冷凝。 加热器还可用于对集成式温度传感器进行功能检查。 有关详细信息、请参阅 HDC3器件用户指南的第3.4节"凝结消除"。

    此致、

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jesse,

      感谢您的答复。

      客户想了解    温度和湿度的偏移校准方法是否适用于 HDC3用户指南中所示的 HDC2022。

    请参阅第 3.4节 HDC3芯片用户指南冷凝水去除部分 以了解更多信息。

    您的  

    不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不适用-  

    是的、基本方法相同。 请参阅随附的代码片段。  

    e2e.ti.com/.../HDC2_5F002500_RH_5F00_Offset-Correction_5F00_example.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

      感谢您的答复。 我将与客户分享代码。

    您的

    不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不适用-  

    听起来不错-如果您有任何问题、请告诉我