This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1312EVM:LDC1312EVM 不工作。

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1312EVM, LDC1101EVM, LDC1312
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1208413/ldc1312evm-ldc1312evm-is-not-working

器件型号:LDC1312EVM
主题中讨论的其他器件: LDC1101EVMLDC1312

您好!

 最近、我从 TI store 购买了一些电感式传感器 EVM (LDC1312EVM、LDC3114EVM、LDC1101EVM)

 除 LDC1312EVM 外、每个 EVM 都能很好地工作。

 当我插入 USB 时指示灯亮起、但它无法识别我的系统。 因此、我尝试了一些指南(链接)来解决问题。

 这样、我就可以成功更新固件。 但是、问题未解决。 静止窗口无法识别 EVM。 我无法使用它。

 当我插入 USB 时、LED 不会亮起。

 

谢谢。

 文崇春

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chongchun:  

    很抱歉您遇到此问题。 我有几个调试步骤、您可以执行这些步骤来帮助确定问题的原因:

    • EVM 是否在 Windows 设备管理器中显示为未知器件?  
    • 您能否在 J8处进行探测以确保 EVM 上的3.3V 电源轨正常工作?  
      • 如果没有、您还可以使用提供的测试点检查5V 电源轨

    此致、  
    贾斯汀·贝格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我只需上传版本 A 固件来确认。 请参阅下图、

      

    我可以在器件管理器中看到的器件如下所示、

     在这种情况下,我尝试手动安装驱动程序,它不能正常工作。

     我可以告诉您、 EVM 上的3.3V 电源轨工作正常

    谢谢。

     文崇春

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chongchun:  

    EVM 似乎没有与 LDC1312正确通信。 如果3.3V 电压轨正常、您是否能够证明传感器连接、以查看是否有 LDC1312在驱动传感器线圈?  

    您是否还可以在 MCU 和 LDC 之间的 I2C 线路上进行探测、以查看电路板上电时 I2C 事务中是否出现故障?  

    谢谢!  

    贾斯汀·贝格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     MCU 和 LDC 之间的 I2C 总线上没有通信。

     BTW、我在哪里可以找到芯片封装的标记信息。

     因为 EVM 上好像放置了错误的 LDC 芯片。

     但是、我不确定、因为我无法找到任何信息、例如标记标签。

     您能在身边检查一下吗?

    这是我拥有的东西、

      

      

    谢谢。

     文崇春

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chongchun:  

    这是 LDC1312EVM 的正确器件。  

    由于 LED 未亮起且没有 I2C 数据、 我怀疑 MCU 或固件有问题。 我还有几个问题要问您:  

    • 我看到焊接了您的电线以对 MSP 固件进行回流焊。 只是为了澄清一下、这些会在固件刷写完成后断开、对吗?  
    • 您能否在传感器连接器处探测以查看 LDC1312是否正在振荡?  
    • 您是否有办法从其他源(MCU 或测试设备)通过 I2C 总线进行通信? 如果是、您是否能够手动在 LDC1312中读取/写入寄存器?  

    此致、  

    贾斯汀·贝格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     是的、我在完成下载固件后移除了跳线。

     另外、我可以看到、在 CLKIN 上以40MHz 的频率运行。

     我中断了 EVM 板以通过 I2C 读取数据。 我可以读取 I2C 上的制造商 ID。

     ID 正确、如下图所示。

     我不知道我还能做什么。 收到 TI 商店的产品后、我经常花时间调试这款 EVM。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    EVM 上的 LDC1312似乎能够正常工作。 调试中的所有内容都指向 EVM 的 MSP 部分中的某种错误。 您在安装感应解决方案 GUI 时是否遇到任何问题? 您能以管理员身份运行吗? 此外、对于 LDC1101EVM、您是使用传感解决方案还是使用特定于 LDC1101EVM 的 GUI?  

    此致、  

    贾斯汀·贝格尔