This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5170UEVM:图形视图中的 GUI 数据流分解

Guru**** 1279920 points
Other Parts Discussed in Thread: TMAG5170UEVM, TI-SCB
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1209749/tmag5170uevm-gui-data-stream-break-at-the-graphical-view

器件型号:TMAG5170UEVM
主题中讨论的其他器件: TI-SCB

大家好、

我有一个关于  TMAG5170UEVM+TI-SCB 控制器电路板的 GUI 的问题、

GUI 似乎在云中工作、因此似乎有大量流量在流动。   我们是否有本地 下载应用程序来停止互联网通信、同时测量计算机处理器的高负载? 我们是否有任何其他解决方案?

图形视图将从一个设置跳至另一个设置。 到目前为止、我还没有设法缓慢地转动旋钮来查看稳定的移动曲线。 实际上、当数据流再次断开并刷新时、图片会跳转。

谢谢!

Daria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daria,

    选择此图标可从 dev.ti.com 下载 GUI:


    无论是在本地运行还是从云端运行、GUI 都可以实现从 TI-SCB 直接到本地 PC 的数据传输、因此在进行测量时不应从 GUI 启动互联网流量。  

    我感到有点惊讶的是、您会得到一个断断续续的结果、但我能够想象的最可能的原因是、如果与任何 SPI 引脚的连接不完整、那么 GUI 将继续尝试读取命令并且不接收输入信号。  在这种情况下、我建议旋转时将 PCB 牢固地保持在旋钮连接附近、以防止 EVM 和 TI-SCB 之间发生任何移动。  

    如果情况并非如此、提供数据的屏幕截图可能会有所帮助。

    谢谢。

    Scott