您好我们已确认 FDC1004上测量开始时的第一个数据输出上次测量的数据。 在测量瓶1中液体的电容并检测到液位后、液体被吸入。 之后,液体被释放到2号瓶中,但在放电之前测量2号瓶中液体的静电容量。 电容测量从特定高度开始、并重复测量过程、直到检测到液位。 问题在于、测量瓶2电容时的第一个数据可能会输出瓶1的电容。 检查寄存器会产生以下结果:
012346 A0a=>0Ca A0a<=0Da80n←瓶子1测量不完整
012346 A0a=>0Ca A0a<=0Da88n←瓶1测量已完成
012346 A0a=>00a A0a<=55aF5n←读取瓶子1数据
012346 A0a=>01a A0a<=D9a00n←读取瓶子1数据
012347 A0a=>0Ca A0a<=0Da88n←瓶1测量已完成
012347 A0a=>00a A0a<=67a9An←读取瓶子1数据
012347 A0a=>01a A0a<=AAa00n←读取瓶子1数据
012347 A0a=>0Ca00a00a←瓶1测量停止
012710A0a=>0Ca0Da80a←瓶2测量开始
012710A0a=>0Ca A0a<=0Da80n←Bottle 2测量不完整
012711 A0a=>0Ca A0a<=0Da88n←瓶2测量已完成
012711 A0a=>00a A0a<=67a9Bn←读取瓶子2数据
012711 A0a=>01a A0a<=1Fa00n←读取瓶子2数据
012711 A0a=>0Ca00a00a←瓶2测量停止
瓶2的电容约为2pF、但测量结果为12.95pF (0x679B1F)。 这相当于瓶1的电容为12.95pF (0x679AAA)。 我有时会遇到这个问题。 仅当第2瓶中的第一个数据出现此问题。 如果从开始测量到确认完成测量的时间过短、是否会出现任何问题?