This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT4001:I2C 的通信距离

Guru**** 1630180 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT4001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1208829/opt4001-communication-distance-of-i2c

器件型号:OPT4001

大家好、

OPT4001具有 I2C 接口、我希望它能够支持的最大通信距离。 1.5米呢? 如果 OPT4001可以支持、客户不需要在传感器板上额外安装 MCU。  

谢谢!

尼森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nison:

    i2c 总线距离最大值取决于导线/布线的电容以及运行时钟速度。 在标准或快速模式下、只要总线电容< 400pF、1.5m 就可以满足要求。

    谢谢!

    Brent Elliott