This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1100:爬电限制

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1208796/tmcs1100-creepage-limitation

器件型号:TMCS1100

大家好、

我注意到我们的霍尔电流传感器 TMCS11xx 系列都具有4mm 的爬电距离。

那么、由于需要6mm 的爬电距离、我们是否可以推广其他器件?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rebecca,

    我们在流水线中确实有更多器件、由于封装而会增加爬电(请离线联系我、讨论这是否值得关注)、但这里有一个快速问题: 如果客户只需要增加器件的爬电距离、他们是否考虑在器件下方放置空隙? 虽然清除装置固定在器件上(因为它是通过空气的最短路径)、但爬电距离定义为器件上沿电路板移动的最短路径引脚对引脚。 如果客户在器件下方钻有气隙、这可能会使其达到6mm 的要求。 这是选项吗?