This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP61-Q1:热敏电阻设计工具电流偏置和电压偏置之间的温差

Guru**** 1135610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1208691/tmp61-q1-thermistor-design-tool-temp-difference-between-current-bias-and-voltage-bias

器件型号:TMP61-Q1

你(们)好

希望你度过美好的一天。

我是支持阳光电源的 FAE Irene。 他们正在测试 TPM61以进行 IGBT 温度测试。

在热敏电阻设计工具中,如果是电流偏置,则器件电阻表的温度范围为-40~170C

但如果是电压偏置、则器件电阻表的温度范围为-40~125C、但125 C 远不够。

他们想知道 在使用电压偏置时如何使温度范围达到-40~170C?

attachede2e.ti.com/.../sboc595f.zip 下载设计工具

提前感谢您的帮助。

艾琳·秦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,我检查了它是与不同的部件号,只有 TMP6131QLPGMQ1可以高达170C。

    Irene.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irene:

    这就是我所怀疑的。 正如您提到的、如果您的客户想要使用额定温度高达170C 的器件、建议使用 TMP6131QLPG。

    Jalen