This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214:FDC2214

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1207546/fdc2214-fdc2214

器件型号:FDC2214

大家好。  

我正在使用 fdc2214芯片来测量电容。 我设计了一个电路、该电路包含用于有源屏蔽的缓冲运算放大器配置。 我的运算放大器是 mcp654、具有50MHz 的 GBW 和30V/us 的压摆率。

C = 33pF、L = 22uH 是用于 LC 振荡电路的元件。 我的谐振频率是3.27MHz。 当我单独检查谐振电路的频率时、我看到的是3.27MHz。 然后我用示波器的两个通道同时看到有源屏蔽和 LC 谐振信号。 同样、如下图所示、我看到3.27MHz。

 

但当我尝试单独观察缓冲器输出(有源屏蔽)时、我看到4.39MHz 的信号、如下所示。 我不明白。

它们应该始终相同。 你认为问题是什么? 如何解决?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运算放大器输入和运算放大器输出之间的波形如何比较?

    如果它们看起来不同、那么很容易尝试的做法就是在运算放大器输出端和屏蔽层之间添加一点串联电阻。
    屏蔽通常具有较大的电容、某些运算放大器很难驱动高无功负载。
    如果这是根本原因、您可能必须试验电阻值。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前没有屏蔽层(电容器板)。 我刚刚使用了 LC 谐振信号并将其馈送到缓冲器的输入端。 但输入和输出的频率不同。 当我同时检查它们时、它们具有相同的频率、但当我仅测量屏蔽信号时、它们与输入不同。 我不明白。 希望您能有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何探测谐振信号和缓冲器的输入?

    John