请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443 主题中讨论的其他器件: TIDEP-0091
大家好、我们目前正在设计用于工业液位的毫米波雷达传感器。 此传感器产品的接口仅有2根导线用于4~~20mA 电流环路。 此电流环路的电源为12v。 由于整个电源都 来自电流环路、因此我会担心它是否有足够的功率。 4~20mA 电流产生的最大可能功率小于12v*20m=0.24W。 但是、从 IWR1443的数据表可以看出、在1TX 4RX 1.0V LDO 旁路模式下、最低功耗为1.73W。 这显然超出了 4~20mA 的电源能力。 我的问题是
1. IWR1443的功耗优化解决方案能否将功耗降低至0.24W 以下? 例如1TX1RX?
2.如果答案是否定的,是否有其它可以提供12伏电压的4~20mA 回路供电的 TI 芯片?
系统架构如下所示。