This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:12v 4~20mA 能否为 IWR1443提供足够的功率?

Guru**** 665180 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, TIDEP-0091
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1208050/iwr1443-can-12v-4-20ma-supply-enough-power-to-the-iwr1443

器件型号:IWR1443
主题中讨论的其他器件: TIDEP-0091

大家好、我们目前正在设计用于工业液位的毫米波雷达传感器。  此传感器产品的接口仅有2根导线用于4~~20mA 电流环路。 此电流环路的电源为12v。 由于整个电源都 来自电流环路、因此我会担心它是否有足够的功率。 4~20mA 电流产生的最大可能功率小于12v*20m=0.24W。 但是、从 IWR1443的数据表可以看出、在1TX 4RX 1.0V LDO 旁路模式下、最低功耗为1.73W。 这显然超出了 4~20mA 的电源能力。 我的问题是  

1. IWR1443的功耗优化解决方案能否将功耗降低至0.24W 以下? 例如1TX1RX?

2.如果答案是否定的,是否有其它可以提供12伏电压的4~20mA 回路供电的 TI 芯片?

系统架构如下所示。