This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:通过 HWA FFT 进行存在和运动演示 BPM 解码

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1204840/awrl6432-presence-and-motion-demo-bpm-decode-via-hwa-fft

器件型号:AWRL6432

您好专家

在 SDK 5.1.0.3 Rangeprochwa.c 中,我们使用 HWA FFT 引擎来执行 BPM 解码。

我知道2点 FFT 的第一个槽代表线程提到的样本1和样本2的总和值。

AWR2944:高端角雷达演示:通过 HWA FFT 求和 RX -传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛

第二个容器是否代表样片1和样片2之间的不同值?   这是 FFT 性质、还是 HWA 中 BPM 解码的特殊机制?   

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    让我来看看这个。 我将在一周结束时更新!

    此致、

    Kevin 老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ken:

    当您进行 BPM 解码时、  

    Chirp1表示 TX1 + TX2

    Chirp2表示 TX1 - TX2

    添加 Chirp1和 Chirp2时、得到的是 TX1  

    当您从线性调频脉冲2中减去线性调频脉冲1时、您将得到 TX2。  

    TX1和 TX2表示不同的可视天线。  而不是不同的距离单元。  上述操作将应用于每个距离库。   

    此致!

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zigang

    感谢您的帮助!

    已理解 BPM 解码、但仍不清楚如何通过执行 FFT 实现解码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ken:

    有关实现详细信息、请参阅 C:\ti\mmwave_L_SDK_05_01_00_04\docs\MotionPresenceDemo_documentation.pdf 第7.1节。   

    您可以在2点 FFT 上进行 google、然后查找与以下链接类似的内容。  您可以看到 BPM 解码是如何与2点 FFT 相似的。  

    www.researchgate.net/.../the-butterfly-of-a-2-point-DFT_fig1_299513316

    请告诉我、这是否有用。

    此致!

    Zigang