请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP275 您好、TI 团队:
我们计划将 TMP275用于温度传感器、并指示 PCB 板中出现过热。
根据我们的了解、ALERT 引脚可按如下方式使用、
我们将设置 THIGH =40度且 TLOW =38度。
当温度超过 THIGH 时、ALERT 引脚将被激活并且输出将为低电平…μ A
我的温度将高达55Deg、ALERT 引脚将以相同的方式变为低电平
同样、温度将恢复到 TLOW、ALERT 引脚将在其越过之前处于低电平。
一旦我的温度为37DEG 、ALERT 引脚就会变为高电平(使用了上拉电阻)。
如果这可以正常工作、我们将使用逆变器 IC (开漏)来切换我的 LED。
请回顾并提供建议。
谢谢。
维努戈帕尔 B.