This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:IWRL6432BOOST

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432BOOST, IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1207105/iwrl6432boost-iwrl6432boost

器件型号:IWRL6432BOOST
主题中讨论的其他器件: IWRL6432

您好、专家:

根据推荐、我将 mmWaveStudio 3G 与 DCA1000一起用于 IWRL6432BOOST 以进行数据采集。

我已在电路板上烧录了 Presence _and_MOTION_detection.appimage 文件(此处为: "c:\ti\mmWave_L_SDK_05_01_00_04\examples\mmw_demo\move_and_Presence _detection\prebuilt_binaries\move_and_Presence _demo.release.appimage")

之后我将板更改为功能模式。

现在、我将使用 mmWaveStudio 与电路板连接、并在路径中提到的 lua 脚本中配置参数(此处为: "c:\ti\mmwave_studio _04_01_00_01\mmWaveStudio\Scripts\MatlabExamples\LUA_examples\chirp_60G_6m.lua")

启动 mmWaveStudio 时、我们从("C:\ti\mmWave_studio _04_01_00_01\mmWaveStudio\Scripts\MatlabExamples\LUA_examples\common_device_setup.lua")运行 common_device_setup.lua

之后、我将运行 config lua 文件、以便触发数据捕获。

流程是否正确? 如果流程错误或需要进行任何调整、请予以更正。

提前感谢。