This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVEICBOOST:CAN't 连接到输出端口

Guru**** 2540600 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, MMWAVEICBOOST, IWR6843ISK, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1200201/mmwaveicboost-can-t-connet-to-the-output-port

器件型号:MMWAVEICBOOST
主题中讨论的其他器件:IWR6843、、 IWR6843ISKUNIFLASH

您好、专家!

你好! 我们需要您在下面提供有关客户咨询的帮助。

就在这里。

这是一个关于从毫米波传感器捕获数据的项目、我们目前使用的是 MMWAVEICEBOOST 和天线、因此我们目前正在尝试使用演示可视化工具捕获实时数据、但该器件似乎无法连接到输出端口 IWR6843。  

MMWAVEICBOOST
IWR6843ISK  

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、我想知道您查看了哪些配套资料以及 EVM 设置操作指南是否就是您查看过的内容: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=1AslXXD__1.00.00.26&node=A__ACzleIuZ4g1GuBmtlq-cGg__radar_toolbox__1AslXXD__1.00.00.26

    第二、能否就您遇到的问题向我提供更多信息? 您是否能够在刷写模式下刷写器件、然后在功能模式下运行演示?

    此致、

    Pedrhom  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedrhom:

    你好! 我们将在稍后向您提供一些信息。

    此致

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedrhom:

    你好! 请协助我们处理这一问题

    客户可以通过 Uniflash 使用演示来刷写器件。 然而,当使用 Demo Visualizer 时,使用 XDS110 USB 只能连接一个端口(接收器)。 发送器端口永远不会连接和加载。  

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    刷写器件后、MMWAVEICBOOST 电路板是否已切换到功能模式? 出于通信目的可进行测试的一点是、使用 Tera Term 或 PuTTY 等串行通信程序进行命令行级通信。  

    要使用 Tera Term 进行通信、请通过 CLI 执行软复位指南(https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=1AslXXD__1.00.00.26&node=A__ANH6D6HtFwFeTI77T-jkbA__radar_toolbox__1AslXXD__1.00.00.26)中的前几个步骤、并查看您是否能够向器件发送命令。

    此致、

    Pedrhom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedrhom:

    这是客户的反馈。

    是的、电路板在刷写后切换至功能模式。 但问题仍在继续。  

    我们将尝试使用 Tera Term、并在它是否起作用时随时向您更新。 谢谢  
    此致、
    Jonathan Navor
    德州仪器|客户支持中心
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要在刷写模式下将良好的二进制文件刷写到器件中、然后切换到功能模式、在以115200的波特率连接到 CFG 端口时、您就应该能够通过 TeraTerm 进行一些通信。 确保将两者的正确端口设置为 CFG 端口、作为另一个仅导出的端口。

    此致、

    Pedrhom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedrhom:

    请参考以下客户反馈。

    因此、按照使用 Tera Term 测试器件通信的指南进行操作后、仅使用指定的 bin 文件成功刷写电路板、但在尝试与端口通信时未发生任何情况、屏幕保持空白、不显示 COM6或 COM5的输出。

    我在下面附上了屏幕截图。

     

    感谢您的支持。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    我看了一下您提供的设置照片、您的器件似乎是 ES1.0器件。 您可以在本文档的芯片上看到第四行的标识符:
    https://www.ti.com/lit/pdf/swrz087

    ES1器件与 TI.com 上当前提供的任何软件都不兼容、因为几年前它在这一点上已经淘汰。 虽然他们理论上可以从 TI.com 获取与 ES1器件兼容的旧版本软件、但我强烈建议他们改用采用 ES2.0器件的新天线模块。  

    此致、
    ALEC